27.06.2024 16:33 | |
Beigetreten: 17.07.2016 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 1 Bewertung: (0) |
Hallo Gemeinde, gibt es für das Problem mit den Softschaltern eine Lösung? Ich möchte aus LogoComfort V8.0.3 in eine Logo8 V1.08.01 schreiben. Bei alle Übertagungen stehen die Softschalter auf Off, Voreinstellung soll On sein. Es werden 16 Softschalter verwendet. Grüße Carmen ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: rubbel-die-katz am: 06/27/2024 16:34:34Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 06/28/2024 08:04:47Neue Überschrift nach Splitten |
|
27.06.2024 18:09 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 33335 Bewertung: (4134)
|
Nicht in deinen LSC und Firmwareversionen. Aber du kannst gern bei Siemens direkt nachfragen. Dazu starte einen Support Request. |
Folgen Sie uns auf