06.05.2021 07:24 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 21.05.2024 Beiträge: 33 Bewertung:
|
Hallo SIOS-Forum-Community, in Zusammenhang mit Software Redundanz fragen die Kunden uns immer wieder, über welche Verbindung man die CPUs koppeln kann. Man kann bei der Software Redundanz S7-300 CPU´s und S7-400 CPUs verwenden. Um die CPU´s für die Redundanzkopplung zu verbinden, kann man folgende Verbindungsarten einsetzen:
Eine vollständige Freigabeliste befindet sich unter: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/42614519 Wir würden auf Grund der Umschaltgeschwindigkeit immer eine Ethernet Kopplung empfehlen. Dadurch verkürzt sich die Zeit, in der beim Umschalten die Ausgänge quasi eingefroren bleiben. SIMATIC-FB-Technologie-GER (NM) |
Folgen Sie uns auf