12.02.2021 08:02 | |
Beiträge: 42 Bewertung:
|
Hallo zusammen ich möchte mir eine Steuerung für meine Poolanlage bauen. Hardware : Siemens Logo, Netzteil, 2xPT100 mit Messumformer zu 0-10v, Stellmotor Folgendes habe ich vor: Ich möchte mein Pool beheizen mit einer Solaranlage, im Rohrsystem befindet sich ein Bypass wo ich in einer Richtung über Solar, und in der anderen Richtung direkt zum Pool fahre. Am Kugelhahn befindet sich ein Stellmotor der 2 Richtungen fahren kann. Ich habe zwei Temperaturfühler verbaut. Fühler 1 befindet sich direkt auf der Solaranlage und Fühler 2 im Rohr was direkt zum Pool geht. Jetzt möchte ich diese beiden Temperaturen vergleichen, und wenn es am Solar 4 Grad wärmer ist als im Pool, dann soll die Steuerung über Solar fahren aber nur bis max. 30 grad im Pool erreicht ist. Ich habe schonmal eine bisschen angefangen zu Programmieren, komme aber nicht weiter mit der Abschaltung bei 30grad. PDF im Anhang bitte killt mich nicht, ich bin noch verdammt neu auf dem Gebiet Logo könnt ihr mir helfen? DateianhangTest.pdf (200 Downloads) |
12.02.2021 08:36 | |
Beiträge: 42 Bewertung:
|
erstmal Danke für die schnelle Antwort hier die Zip die F3 habe ich gelöscht DateianhangSchaltplan_Test.zip (227 Downloads) |
12.02.2021 08:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 35967 Bewertung:
|
Welchen Messbereich geben die externen Messumformer aus? 0 V = ??? °C ? |
12.02.2021 08:45 | |
Beiträge: 42 Bewertung:
|
0-10v |
12.02.2021 08:51 | |
Beiträge: 42 Bewertung:
|
oh falsch gelesen 0 V = -50 grad 10 V = 100grad |
Folgen Sie uns auf