12.02.2021 09:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Klar, kein Thema. Aber bitte ein bißchen Geduld ... |
12.02.2021 09:43 | |
Beiträge: 42 Bewertung:
|
okay danke |
12.02.2021 11:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Schau mal, ob du dich damit anfreunden kannst. Ich habe die Temperaturen auf eine Nachkommastelle für die Anzeige eingestellt. 30 °C sind dann in der Anzeige 30,0 und im Programm als Analogwert 300. DateianhangSchaltplan_TestV2.zip (156 Downloads) |
12.02.2021 11:39 | |
Beiträge: 42 Bewertung:
|
okay vielen dank, das sieht doch schonmal ganz gut aus meinst du mit einer Hysterese würde das besser laufen....? |
12.02.2021 13:51 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Ich habe in das Programm schon Hysteresen integriert. |
12.02.2021 16:03 | |
Beiträge: 42 Bewertung:
|
okay vielen Dank nochmal |
12.02.2021 16:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 14.07.2024 Beiträge: 33336 Bewertung:
|
Bitte schön, gern geschehen. |
Folgen Sie uns auf