10.12.2021 17:52 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung:
|
Hallo! Im Anhang das angepasste Programm. Jetzt mußt du die Hardware Messverstärker nur auf die genannten Temperaturbereiche einstellen. Welche Verstärker hast du? DateianhangTeich PT100.zip (159 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
13.12.2021 13:25 | |
Beigetreten: 26.09.2020 Letzter Bes: 27.03.2024 Beiträge: 98 Bewertung:
|
Hallo motmonti, sorry für die Verspätung, ich bin die letzten Tage nicht dazugekommen, die Infos zu liefern. Ich kann dir ehrlich gesagt gar nicht genau sagen, welche Verstärker das sind, da ich diese von einem Freund bekommen habe und er das auch nicht genau weiß. Jedenfalls sind Pt100-Sensoren angeschlossen und über Dip-Schalter kann man wählen, ob 0...10V oder 4...20mA ausgegeben werden sollen. Ich habe bei beiden 0...10V eingestellt. Was ich noch gesehen habe, dass die max-Temperatur scheinbar 100°C ist (je nach Setzen der Dip-Schalter). Heißt das, dass ich beim Absorber nicht bis 150°C messen/auflösen kann, oder ist das eine Frage der Parametrierung im Programm? Anbei jeweils ein Bild, vielleicht sagt das dir etwas. Viele Grüße. DateianhangPT100.zip (177 Downloads) |
13.12.2021 15:44 | |
Beigetreten: 26.09.2020 Letzter Bes: 27.03.2024 Beiträge: 98 Bewertung:
|
Hallo ixo65, auf dem zweiten Bild kann man es besser erkennen, oder in der schematischen Darstellung: 0 +50 -50 +50 0 +100 0 +160 Dateianhangschem. Darstellung.jpg.zip (136 Downloads) |
13.12.2021 15:54 | |
Beigetreten: 26.09.2020 Letzter Bes: 27.03.2024 Beiträge: 98 Bewertung:
|
Danke. Dann bräuchte ich einen anderen Verstärker-richtig? |
Folgen Sie uns auf