16.06.2012 13:42 | |
Beiträge: 80 Bewertung:
|
Hey Da es ein anderes Thema ist, habe ich dazu mal einen neuen Thread aufgemacht. Hardware ist: HMI KTP600 basic color und Logo 0BA7. Vorhaben: Frequenzvorwahl im Handbetrieb eines Frequenzumrichters. Ist Stand: Variable (Sollwert) angelegt im HMI, diese zeigt in der Logo 0BA7 auf eine Arithmetische Anweisung, in der der Sollwert liegt. Diese ist skaliert (0-50Hz auf 0-1000). Funktioniert. Dann habe ich der Variable Grenzen (Bereich) gesetzt, mit Hilfe zweier Konstanten (0-50). Nun setze ich den FU auf 0Hz, funktioniert - tippe ich jedoch noch einmal auf "Pfeil unten - verringere Variable", bekomm ich ne Fehlermeldung. Nach oben das Gleiche. Wie ist dies zu verhindern? Also wenn 0 erreicht ist, gehts nicht weiter runter, genauso wenn 50 erreicht sind, gehts nicht weiter hoch - also ohne Fehlermeldung des HMI. |
18.06.2012 12:42 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo, wenn du Grenzwerte (0-50)für eine Variable vergeben hast und diesemit einem E\A Feld verbunden hast, kannst du nur Wert von 0-50 in das E\A Feld eingeben. Höhere Werte oder tiefere Werte kannst du nur über die Steuerung in die Variable schreiben. Tweety |
18.06.2012 12:59 | |
Beiträge: 80 Bewertung:
|
Soweit ist das ja logisch. Stelll ich aber beim HMi zb 51Hz ein, kommt n Fehler, es soll aber nur bis 50 gehen, ohne Fehlermeldung. Wie wäre das zu realisieren? |
20.06.2012 14:00 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo, Du könntest eine Textliste verwenden mit den Werten von 0-50. Und diese Textliste in einem Symbolischen EA Feld darstellen. Tweety |
20.06.2012 17:08 | |
Beiträge: 80 Bewertung:
|
Naja, ich kann ja die Variable veraendern, aber ich will einfach nur: Keine Fehlermeldung bei Über/Unterschreitung. Kann auch das Meldefenster löschen, aber dann seh ich keine Systemmeldungen mehr.... |
21.06.2012 13:27 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Dies ist nicht möglich. Es wird nur eine Systemmeldung ausgelöst, wenn duhändisch den Wert am EA Feld änderst, und der Wert über- oder unterschreitet die Grenzen. Diese Meldung lässt sich nicht deaktivieren. |
21.06.2012 16:05 | |
Beiträge: 80 Bewertung:
|
Wir haben ein TP177micro, da geht das aber. Ich aendere den Sollwert mit Variable erhöhen und Variable verringern. Ich gebe ihn nicht haendisch ein ^^ |
22.06.2012 13:22 | |
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo, Bei meinem KTP kommt die Meldung "Grenzwertverletzung", wenn ich händisch einen Wert über der Grenzein das EA Feld eingebe oder wenn ichmit der Funktion "ErhöheVariable" über die Grenze komme. Tweety |
25.06.2012 08:09 | |
Beiträge: 80 Bewertung:
|
Eben und unser TP micro macht das nicht, obwohl er Systemmeldungen / Fehler sonst auch anzeigt. Beim KPTP bekomm ich immer diese doofen Fehlermeldungen, die ich eigentlich nicht haben will. |
Folgen Sie uns auf