24.11.2015 11:04 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Hallo Programmierer! Ich habe mir die hier eingestellten "Mischersteuerungen" ect. schon mehrfach angesehen und getestet. Ich bekomme es einfach nicht hin... Ich möchte den Sollwert meiner Wärmepumpe Aussentemperaturgeführt anpassen. Aussentemperatur 18°C = Heizung 28°C Aussentemperatur -5 °C = Heizung 40°C Es soll erst einmal ein linearer Temperaturanstieg erfolgen. DateianhangKuhlo Dr. 1.7.zip (211 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Meister der Kältetechnik am: 24.11.2015 11:06:10Zuletzt bearbeitet von: Meister der Kältetechnik am: 24.11.2015 11:12:44 |
|
24.11.2015 11:44 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 01.09.2024 Beiträge: 4705 Bewertung:
|
Hallo! Im Anhang mal ein früheres Programm von mir aus einem anderen Forum! In B003 wird der Sollwert gebildet. Die 60 in V1 ist die max. Vorlauftemperatur von 60°C. Von dieser wird die aktuelle Außentemperatur abgezogen. Das ganze wird mit 75 multipliziert und durch 100 geteilt. Diese letzte beiden Operationen dienen der Einstellung der Heizkurve, also wie stark die Vorlauftemperatur bei sinkender Außentemperatur ansteigt. Über die beiden Analogkomperatoren wird festgelegt in welche Richtung der Mischer gefahren werden muß. Dementsprechend wird der zugehörige PI-Regler aktiviert. Dieser bildet dann einen Analogwert durch den die Fahrzeit des Mischers vorgegeben wird. Natürlich läßt sich das Programm auch nur auszugweise nutzen! Viel Spaß beim Testen! DateianhangMischer3.zip (225 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: motmonti am: 24.11.2015 11:52:55 |
|
24.11.2015 11:49 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 33737 Bewertung:
|
Hier mal eine Mischersteuerung von mir. In der Zip-Datei ist auch eine Excel-Tabelle (die ist aber nicht von mir), mit welcher du Gain und Offset berechnen kannst. DateianhangMischer.zip (213 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
28.12.2015 17:37 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 33737 Bewertung:
|
Falls du nicht updaten kannst oder willst, hier dass Programm für eine 0BA6.
DateianhangMischer_V2_0BA6.zip (146 Downloads) |
13.01.2016 16:56 | |
Beiträge: 9 Bewertung:
|
Danke soweit, da ich aber keine Mischer habe komme ich leider nicht klar. Ich möchte im Prinzip nur den Sollwert (B067) in Abhängigkeit zur Aussentemperatur (AI1) ändern. Bei einer Aussentemperatur (AI1) von -5°C muss der Sollwert (B067) 40°C betragen, bei einer Aussentemperatur von 18°C muss der Sollwert 27°C betragen. Die Wärmepumpe wird dann in 3-Stufen geschaltet, die Ölheizung schaltet Ein/Aus. Beides über den gleichen Sollwert. Luxus wäre natürlich, wenn jetzt der Kunde den Sollwert noch zusätzlich verändern könnte, aber das hebe ich mir mal für den Augenblick auf, an dem ich die einfachen Sachen hier verstanden habe. DateianhangKuhlo Dr. 1.7.zip (139 Downloads) |
13.01.2016 17:42 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 33737 Bewertung:
|
Der korrigierte Sollwert (Heizungskurve) ist doch der Gleiche, egal, was am Ende dranhängt. Hast du dir die Datei überhaupt angeschaut? Du brauchst doch nur die nicht benötigten Blöcke rauslassen..... Wenn du mit Luxus meinst, dass der Kunde sich die Heizungskurve an seine spezifischen Belange anpassen kann, ist das ein bisschen mehr als nur einen Sollwert eingeben.... DateianhangVorlaufsollwert_abhaengig_von_Aussentemperatur.zip (182 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
13.01.2016 19:44 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 10.09.2024 Beiträge: 33737 Bewertung:
|
Und so könnte die Luxusvariante aussehen....
DateianhangVorlaufsollwert_abhaengig_von_Aussentemperatur_V2.zip (230 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf