02.01.2023 14:19 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 16.08.2024 Beiträge: 327 Bewertung: (34) |
.... Nun bin ich völlig Verunsichert! Hallo, ich wünsche allen ein Gutes Neues Jahr! Ich beschäftige mich zur Zeit mit dem Thema Sonnennachführung. Durch die Beiträge in diesem aktuellen Thema bin ich nun völlig verwirrt, und weiß nicht, ob das was ich schon programmiert habe in der realen LOGO! 8.3 wirklich funktioniert. Ich habe einen wichtigen Ausschnitt aus meinem Programm in den Anhang gegeben, und bitte die Funktionsfähigkeit des Programmteils in einer realen LOGO! zu testen, weil mir zu Zeit kein LOGO-Relais zu Verfügung seht. Viele Grüße, Quirine ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangAuswerung Astronomische Uhr.zip (151 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 01/03/2023 05:06:09Neue Überschrift nach Splitten |
|
02.01.2023 14:22 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.08.2024 Beiträge: 33574 Bewertung: (4172)
|
Und was genau möchtest du einem Test unterzogen haben? |
02.01.2023 16:06 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 14.08.2024 Beiträge: 2210 Bewertung: (99) |
Hallo Quirin, frohes neues Jahr, Du brauchst Dein Projekt nicht einstampfen! Dafür hat Scorp, wie ich bereits darauf hingewiesen habe, in seiner Formelsammlung den BCD (4x4bit) zu Dezimal (0...7999) Wandler. Wenn Du jeweils einen zwischen NAI2 und B003, bzw. zwischen NAI3 und B004 setzt, bis Du wieder im rennen. Platz dafür hast Du in Deinem Programm. Noch einen schönen Jahresstart, Ella_68 |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
02.01.2023 17:56 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 16.08.2024 Beiträge: 33574 Bewertung: (4172)
|
Im Anhang das UDF. Wenn du noch Fragen hast, dann einfach melden. DateianhangBCD zu DEZ.zip (160 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: ixo65 am: 01/02/2023 17:56:49 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf