29.01.2024 21:27 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.07.2024 Beiträge: 2205 Bewertung: (99) |
Hallo matthias145, Du kannst die Auf- und Untergangszeit der astronomischen Uhr auf eine Adresse im variabelen Speicher legen und diese dann über den analogen Netzwerkeingang witerverarbeiten. Aber Beachte das hierbei die Simulation nicht der Logo entspricht ! In der Simulation erhätst Du die Uhrzeit als Tagesminuten ! Aus der Logo wird der Wert als BCD-Wert ausgegeben ! Um an die Uhrzeit zu kommen benötigst Du noch einen Wandler. Diesen findest Du in Scorp´s Wandlersammlung. Gruß Ella_68 P.S.: Ich persönlich rechne mit Uhrzeiten lieber in Tagesminuten. Das gestaltet sich wesendlich einfacher als das "Herumgequäle" mit Stunden und Minuten. Erst zum Schluß wandel ich, wenn nötig, diesen Wert in Stunden und Minuten um. |
30.01.2024 03:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 17.07.2024 Beiträge: 33362 Bewertung: (4137)
|
Hier ein mal ein Auszug aus einem Programm von mir, speziell nur die Stunde der Sonnenuntergangszeit. Wenn du es komplett für Sonnenauf- und Sonnenuntergangszeit in Sunden und Minuten benötigst, dann melde dich. DateianhangAstrouhr.zip (75 Downloads) |
01.02.2024 16:43 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 323 Bewertung: (34) |
Hallo, matthias145, Hier ist noch eine andere Variante zur Auswertung der Astronomischen Uhr. (auf der Basis Tagesminute). Ausgegben werden Stunden und Minuten. DateianhangSonnen Auf-Untergang.zip (66 Downloads) |
Folgen Sie uns auf