02.12.2009 18:44 | |
Beiträge: 46 Bewertung: (8) |
Hallo ja sie ist linear,es muss in der Logo dann der Wert umgrechnet werden. Denn 10V an Analogeingang entsprechen dann 15V gemessende Spannung. |
03.12.2009 17:35 | |
Beiträge: 147 Bewertung: (3) |
mir wäre die hochohmige Variante auch lieber |
04.12.2009 08:15 | |
Beiträge: 82 Bewertung: (3) |
hallo LogoFan62 Habe Dir mal in den Anhang eine 20V Meßschaltung gelegt. Gruß logra Dateianhang20V Meßschaltung.zip (469 Downloads) |
04.12.2009 09:21 | |
Beiträge: 82 Bewertung: (3) |
hallo LogoFan62 Habe hier noch eine Möglichkeit für ältere Logovarianten 0BA4 oder 0BA5 gruß logra Dateianhang20V Meßschaltung mit 0BA4 oder 0BA5 Typen.zip (261 Downloads) |
04.12.2009 13:52 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo Iogra,
|
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf