02.06.2009 20:29 | |
Beiträge: 204 Bewertung: (49) |
Hallo Ragi, hast Du vielleicht eine kleine Skizze dazu? Kann mir nicht ganz vorstellen wie das Funktionieren soll. Gruss Daniel |
06.06.2009 10:09 | |
Beigetreten: 16.07.2006 Letzter Bes: 02.01.2024 Beiträge: 1502 Bewertung: (176) |
Hi Ich denke, bis zur Skizze werden wird "warten müssen". |
Karl |
|
06.06.2009 20:54 | |
Beiträge: 204 Bewertung: (49) |
Sind die Potentiale miteinander verbunden 24V - der Baugruppe mit dem - der Batterien, Analog - mit 24V - (MANA)? Gruss Daniel |
Folgen Sie uns auf