Industry Online Support
Technical Forum
24.09.2013 07:16 | |
Beigetreten: 24.02.2009 Letzter Bes: 08.07.2024 Beiträge: 15 Bewertung: (3) |
Man kann die Speicherkarte für mehrere Anwendungen nutzen. Als Übertragungskarte, Programmkarte, Erhöhung des Ladespeichers oder um Daten per Datalogging abzuspeichern. Im Handbuch http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/36932465ab Seite 116 stehen Infos zur Karte bzw. ab Seite 333 Infos zum Thema Datalogging |
27.09.2013 11:03 | |
Beigetreten: 24.04.2009 Letzter Bes: 18.07.2024 Beiträge: 2682 Bewertung: (135) |
Eine neue Frage wurde nach Speicherkarte in S7-Steuerungen gesplittet Gruss O_Moderator |
Folgen Sie uns auf