15.10.2023 08:50 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 2222 Bewertung:
|
Hallo S52Logo, das einzige was mir gerade dazu einfällt wäre eine Triggerung nach Programmstart durch M8. Gruß Ella_68 DateianhangProgrammplan1.zip (92 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 10/15/2023 09:15:11Text berichtigt |
|
15.10.2023 13:01 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 23.08.2024 Beiträge: 332 Bewertung:
|
Hallo, S52Logo, Hier ist eine Möglichkeit wie man es noch machen könnte. Diese etwas komplexere Vorgehensweise hat den Vorteil, dass man die Ein / Aus -Schaltwerte an nur einem Block (B001(Ein-Funktion)) einstellen muß. Der Block (B004 (Aus-Funktion)) wird automatisch per Variablenzuweisung (VW0) parametriert. Ein quittierbarer Meldetext zeigt die Temperaturwerte und den Zeitpunkt der Spannungswiederkehr nach einem Stromausfall an. Nach Quittierung wird ein "Normaltext" angezeigt. Vielleicht kann dir mit diesem Vorschlag geholfen werden. Gruß, Quirin DateianhangRemanentes halten der Kühlung.zip (102 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 10/15/2023 15:23:22Fehlerhaften Anhang geandert |
|
16.10.2023 05:36 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 21.08.2024 Beiträge: 746 Bewertung:
|
Servus, ich denke so kann man das umsetzen: DateianhangRemanente Hysterese.zip (104 Downloads) |
Folgen Sie uns auf