11.02.2009 08:50 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, das Programm CapCE, welches Screenshots von Deinem Panel erstellt, wird für Windows CE nicht mehr zur Verfügung gestellt. Wenn Du aber einen Screenshot erstellen möchtest, dann kannst Du dies auch über Dein Laptop mit SmartAccess machen. Dazu musst Du in den Geräte-Einstellungen den Smart Server aktivieren und das Projekt erneut auf Dein Panel übertragen. Dann kannst Du mit dem SmartViewer (Start > SIMATIC > WinCC flexible 200x Runtime > SmartClient)von Deinem Laptop auf das Panel zugreifen. Alternativ kannst Du die Daten auch über ein Skript in einem CSV- oder TXT-Datei speichern. Vielleicht helfen Dir ja folgende FAQs weiter: 1. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28626979 2. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26107212 Bye |
11.02.2009 11:03 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, warum schaust Du Dir nicht das Beispiel-Projekt an. Dort ist das Skript enthalten? Bye |
11.02.2009 14:39 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 29.04.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, Du solltest wissen, dass dies nur auf einem Windows CE Panel funktioniert und nicht auf einem PC mit Windows XP oder Vista. Windows CE hat ein anderes File-System als XP / Vista. Bei einem Windows-basierten Panel musst Du einen möglichen Ablagepfad angeben. Beispiel: \Flash\... ' Sollte dafür nicht verwednet werden \Storage Card\... \Storage Card USB\... ' etc. FAQ für PC-Systeme mit W2k/XP: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26106419 Bye |
12.02.2009 14:36 | |
Beiträge: 47 Bewertung:
|
bitte antwortet doch, wenn ihr es wisst. ist USB eine lösung? es muss .txt sein, oder cvs, egal. aber was stimmt bei dem skript nicht? |
Folgen Sie uns auf