27.05.2021 14:04 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 25.06.2024 Beiträge: 2203 Bewertung:
|
Hallo ernstho, Genau das ist der Knackpunk! Währe interssant zu wissen wie lang der Fehlwert ansteht. Mit zwei Schwellwertschaltern und der Stopp könnte man das vielleicht herausfinden und die Taktung daraufhin verkürzen Und was ist wenn Du die Mittelwertsbildung ganz bei Seite läßt und, wie Ixo65 den Nullwert abfrägst und damit den Analogwert schaltest ?. Allerdings müßte eine Zeitverzögerung berücksichtigt werden um bei einem tätsächlichen 0-Wert auch diesen durchleiten zu können. (siehe Anhang) DateianhangSchaltplan1.zip (225 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Ella_68 am: 05/27/2021 14:28:03 |
|
27.05.2021 14:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 33250 Bewertung:
|
Schau dir dies mal an, Video im Anhang. DateianhangNullwert ausblenden.zip (178 Downloads) |
27.05.2021 15:52 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 27.06.2024 Beiträge: 318 Bewertung:
|
Hallo ernstho Ich habe mir auch Gedanken gemacht, und dabei die Anregung von ixo aufgenommen. Ich habe eine Abtastzeit von 1 sec. genommen, und stelle die Null durch wenn sie länger als 1,5 sec. ansteht. Vor dem Ablauf der 1,5 sec. wird die Null ignoriert. Schau´s dir bitte mal an, vielleicht ist was Brauchbares dabei. Gruß Quirin DateianhangPiec mit Wert 0.zip (189 Downloads) |
Folgen Sie uns auf