27.01.2022 12:57 | |
Beigetreten: 25.01.2015 Letzter Bes: 29.05.2024 Beiträge: 156 Bewertung:
|
also irgendwie habe ich nun die Freigabe erhalten, ich denke es kommt vom DB32.dbb19 0000001 allerdings dreht er mir nur mit halber Drehzahl und kommt nicht über 500U/min. Auch bringt er Spindelvorschub keine Änderung. 1. Habe die MD mit meiner 1. Spindel verglichen und sind komplett identisch. 2. warum funktioniert hier der Spindelvorschubregler nicht?
DateianhangFB58.pdf (203 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Nixblick_0815 am: 01/27/2022 13:18:16 |
|
Folgen Sie uns auf