Industry Online Support
Technical Forum
12.03.2009 08:46 | |
Beiträge: 103 Bewertung: (5) |
Hallo, nur ne kurze Frage: Es läuft dort nicht auch irgendeine WinAc - ODKSoftware ? Gruß |
12.03.2009 09:33 | |
Beiträge: 378 Bewertung: (47) |
Also es gibt für diese Fehlermeldung sowohl Hard- als auch Softwareprobleme die das verursachen können. Da du ja gesagt hast, dass du die Probleme bei zwei Microboxen hast kann man wohl ein Hardwaredefekt ausschliessen. Soweit ich das weiss gibt es wohl ein Tool, das sich Poolmon nennt. Wie genau man damit arbeitet und es auswertet kann ich dir leider auch nicht sagen, weil ich damit noch nicht zu tun hatte (Gibt aber denke ich viel darüber im netz). Vielleicht helfen dir die Sachen bei deiner Suche ein wenig weiter http://support.microsoft.com/kb/312362/de http://support.microsoft.com/kb/822219/de |
Folgen Sie uns auf