17.08.2022 09:56 | |
Beigetreten: 09.02.2015 Letzter Bes: 15.03.2023 Beiträge: 12 Bewertung:
|
Hallo Zimmon, der Data Source Name ist der Name des ODBC Treibers. Der Treiber speichert Verbindungsdetails wie Datenbankname, Verzeichnis, Datenbanktreiber, UserID, Kennwort usw. Die Variable "szDatabase" enthält den Namen der Datenbank, auf die zugegriffen werden soll. Ggf. finden sich in einer SQL Instanz mehrere Datenbanken. Rst ist das Recordset Objekt, es enthält die Ergebnisse deines SQL Befehls. Fields sind die verschiedenen Spalten. Auf die Spalten kannst du numerisch oder falls du den Namen kennst auch mit dem Namen zugreifen. rst.Fields().Name gibt dir den Namen der Spalte zurück, rst.Fields().Value gibt den Wert zurück. Ich kann auch die Seite https://www.w3schools.com/ empfehlen. Dort dann einfach nach SQL und ADO suchen Gruß Thomas Schneider |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf