20.08.2021 11:42 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 10.07.2024 Beiträge: 1376 Bewertung:
|
Immer wieder kommen Fragen auf, wie man nachweißen kann, dass der mitgelieferte SQL Server bei SCADA Software lizenziert ist? Das entsprechende "MICROSOFT SOFTWARE LICENSE TERMS" zum Nachweis der Lizenzierung des SQL Servers ist bei Auslieferung von Runtime Professional auf der Installations-DVD unter: "*:\Licenses\Deutsch\sqlserver.rtf" zu finden. Ergänzend dazu auch ein Beitrag aus dem SIOS Portal: Beinhaltet die bei WinCC mitgelieferte Lizenz eine Lizenz für die Nutzung von Microsoft SQL Server? Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Vorgehensweise bezieht sich auf den Zeitpunkt der Erstellung dieses Beitrags (Stand: August 2021). Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf