23.11.2011 23:03 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Heute habe ich (zunächst testweise) in mein Field - PG M mit WinXP Grundsätzlich ist Windows XP eher nicht für SSD geeignet, da einige
* Nicht alle SSD unterstützen manuelles Trimmen, so z.B. nicht der
|
Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 24.11.2011 00:48 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich5 Benutzer |
24.11.2011 08:10 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Hi, interessanter Bericht. Schon an EWF gedacht? http://en.wikipedia.org/wiki/Enhanced_Write_Filter#Use_in_Windows_XP Das dürfte doch die Lebensdauer der SSD auch verbessern oder? Bezüglich des Deaktivierens der Indexdienste bin ich gespannt, ob es zu Problemen kommt. Siemens nutzt diese ja eigentlich und aktiviert diese extra! MfG, Servicetechniker! |
~(‾▿‾)~ |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
25.11.2011 10:46 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Hi, hier noch eine sehr gute Beschreibung zu EWF und auch Batch Dateien mit denen ganz leicht EWF deaktiviert Software installiert und dann wieder aktiviert werden kann. Damit sollte es sogar doch Sinn machen für die SSD Verwendung. MfG, Servicetechniker! http://www.windowspage.net/cgi-bin/board/YaBB.pl?num=1186413447/0#0 |
Zuletzt bearbeitet von: Servicetechniker am: 25.11.2011 10:47~(‾▿‾)~ |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
25.11.2011 16:20 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
SUPER LINK! Danke 5* ! :-) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
05.12.2011 08:13 | |
Beigetreten: 22.07.2008 Letzter Bes: 14.04.2022 Beiträge: 1884 Bewertung: (174) |
Merkt man etwa das ich mal Fachinformatiker Systemintegration gelernt habe |
~(‾▿‾)~ |
|
23.12.2011 10:02 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Mittlerweile bietet Siemens auch offiziell SSD - Kits für das |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf