13.02.2020 13:56 | |
Beigetreten: 22.02.2008 Letzter Bes: 12.06.2024 Beiträge: 2698 Bewertung:
|
Im Anhang ist ein Muster für zwei Master (Client und Server), wie man sie "zu Fuß" miteinander verbindet. Das kann so einige Resourcen einsparen. Es geht dann nicht mehr über Netzwerkprojekt sondern nur noch über zwei getrennte Diagramme. Weiteres Einsparpotenzial gibt es bei Meldetexten, beim KTP400 befinden sich die im Display. Daher können die Meldetexte in der Logo weitestgehend gelöscht werden. Eine Umstellung ist natürlich sehr arbeitsintensiv und sollte systematisch erfolgen. Wieviel Blöcke und Netzwerksignale dabei freigeschaufelt werden können, muss man einfach ausprobieren. Wahlweise kann man auch eine übergeordnete Steuerung (z.B. S7-1200 oder ET200SP) als Zentrale nehmen und dort alle Signale der Logo's importieren oder die Logo's eventuell nur noch als E/A-Geräte nehmen und das ganze Programm in die Zentrale verlegen. M.f.G. Scorp DateianhangMaster-Master-LSC.zip (63 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf