04.04.2016 19:11 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Sieht dann so wie imAnhang aus. Statt des Zählers kann man natürlich auch jeden anderen Wert so übergeben. DateianhangZähler zu BCD 0BA8.zip (44 Downloads) |
04.04.2016 20:24 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 03.05.2024 Beiträge: 32946 Bewertung: (4072) |
Hier mal ein Vorschlag. Es im Sekundentakt die Abfrage durchgeschaltet, ob eine Anlage in Störung ist. Ist sie in Störung, wird die Nummer der Anlage als BCD-Zahl ausgegeben. Bei keiner Störung der jeweiligen Anlage wird dann eine Null angezeigt.
Dateianhang1-15_als_BCD.zip (48 Downloads) |
04.04.2016 20:41 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Hallo ixo65! Das ist es was der TE meinte, das es zu lange dauert, bis wieder die 1 angezeigt wird, wenn nur die 1 in Fehler ist, oder 1 und 15, da dauert es zu lange bis nach der 1 die 15 angezeigt wird. Im Anhang mal ein Lösungsvorschlag mit bisher 7 Eingängen. Ist aber beliebig erweiterbar. Der Impulsgeber Taktet alle 2s das "Schieberegister" aus Zähler und Analogschwellwertschalter durch. Ist ein Eingang mit Fehlermeldung aktiv, verweilt der Impuls für 2s an dem Eingang und "rennt" dann weiter bis zum nächsten Fehlereingang. Somit entsteht zwischendurch keine Leeranzeige. An der Auswertung der Fehlernummer arbeite ich noch. DateianhangAnzeigedurchlauf.zip (35 Downloads) |
04.04.2016 20:56 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Ich denke so habe ich es etwa im Griff. Die erweiterung auf 15 ist einfach durch Kopieren/Einfügen machbar! Kann ich ja noch nachreichen, wenn Bedarf besteht! Natürlich muß ab 10 dann der Wert erst in Einer und Zehner gesplittet werden.DateianhangAnzeigedurchlauf.zip (43 Downloads) |
04.04.2016 21:22 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Ich denke in der realen LOGO funzt das! Es gibt keinen logischen Grund für diese Zustände! |
Folgen Sie uns auf