01.03.2021 10:07 | |
Beigetreten: 01.02.2021 Letzter Bes: 22.07.2024 Beiträge: 1379 Bewertung: (130)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, das Thema der Standardisierung wird immer wichtiger und uns erreichen hierzu viele Fragen und Anforderungen Laut Wikipedia bedeutet Standardisierung im eigentlichen Wortsinn eine Vereinheitlichung von Maßen, Typen, Verfahrensweisen oder anderem. Ziel ist die Schaffung gemeinsamer Standards respektive Parameter (beispielsweise bei Werkzeugen, Produktions- oder Softwarekomponenten) Was ist die Herausforderung?
Wie kommt man dahin?
Im SIOS (Siemens Industry Online Support) stehen hierzu viele Beiträge zur Verfügung Standardisierung als Basis der Digitalisierung Programmierleitfaden für S7-1200/1500 Programmierleitfaden Safety für SIMATIC S7-1200/1500 Programmierstyleguide für S7-1200/S7-1500 Allgemeine Informationen sind auch auf der folgenden Siemens Seite zu finden: Aufgeführt auch mal die wesentlichen Vorteile der Standardisierung:
Standardisierung: Beitragsübersicht Mit freundlichen Grüßen SIMATIC S7-1500-1200-FB-GER (CG) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 03/01/2021 10:14:29Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-S7-1500-1200-FB-GER am: 04/09/2021 07:47:32Darstellung optimiert Zuletzt bearbeitet von: Fachberatung Deutschland am: 07/17/2024 06:54:10Link zur Beitragsübersicht ergänzt |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf