03.06.2020 07:59 | |
Beigetreten: 26.06.2008 Letzter Bes: 05.07.2024 Beiträge: 245 Bewertung:
|
Hi, ich hatte einmal ein ähnliches Thema. Ich habe dazu in Visual Studio ein kleines Programm geschrieben, welches über die Windows-API das Fenster sucht und in den Vordergrund holt. Einige Hilfen dazu findet sich in der WinCC / WinCC Professional - Hilfe bzw. hier: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/415808 Die Herausforderung ist, dass man bei WinCC / WinCC Professional diesen C-Code direkt in der Visu eingeben kann, was aber bei WinCC Advanced nicht geht. Deswegen habe ich eben mit Visual Studio eine exe compiliert und diese dann über StarteProgramm aufgerufen. |
Zuletzt bearbeitet von: BBritten am: 06/03/2020 08:00:29 |
|
Folgen Sie uns auf