18.03.2016 14:38 | |
Beiträge: 27 Bewertung:
|
Vielen Dank ans Forum und Alle die Ideen eingebracht haben, es läuft ! Wer will kann ja mal durchtesten und Fehler Suchen. Ein Problem hab ich noch. Die Starttaster I1 bis I4 sollen zeitlich gegenseitig veriegelt sein. Das heißt Wenn Ich I1 Drücke darf der nächste Taster z.B. I3 erst nach 2 Sek. funktionieren. u.s.w. Der Grund ist das ein Pumpenmotor 8 Kw hat, sollte einer alle Taster Geichzeitig drücken ist der Anlaufstrom zu hoch. Viel spass beim Testen ------------------------------------------------------------------------------------------ DateianhangTIR 5.zip (67 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 22.03.2016 09:37:01Neue Überschrift nach Splitten |
|
18.03.2016 14:57 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 26.07.2024 Beiträge: 33418 Bewertung:
|
Man könnte es z.B. so verriegeln. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
22.03.2016 09:40 | |
Beigetreten: 03.09.2014 Letzter Bes: 13.03.2019 Beiträge: 4770 Bewertung:
|
Neue Frage von M.Köhler wurde in ein separates Thema mit dem Titel Anzeige der eingestellten Zeiten auf das Display gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf