16.02.2018 17:55 | |
Beigetreten: 24.04.2017 Letzter Bes: 17.01.2023 Beiträge: 38 Bewertung:
|
Interne Variablen oder mit der Steuerung verknüpfte? |
19.02.2018 07:32 | |
Beigetreten: 27.09.2007 Letzter Bes: 18.12.2020 Beiträge: 993 Bewertung:
|
Hallo Max_TR, unter den Eigenschaften der Variablen kann eingestellt werden, wie die Variablen aktualisiert werden.
Was hast du dort eingestellt? Viele Grüße |
Zuletzt bearbeitet von: cumulus am: 19.02.2018 07:33:04Learn more about visualization - visit the HMI courses of Siemens AG! |
|
Folgen Sie uns auf