21.12.2015 11:40 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 33660 Bewertung:
|
Es wird sich sicherlich der eine oder andere schon einmal gefragt haben, welche Funktion dieses "Doppelkästchen" hat. Ich glaube es jetzt zu wissen. Die Logo 0BA8 kann ja laut Handbuch statische und dynamische Verbindungen anlegen. Bei den statischen können 8 angelegt werden, das sind wohl die 8 "Einzelkästchen". Hier vergibt man dem Server ein TSAP. Das "Doppelkästchen" dient wohl zum Anlegen dynamischer Verbindungen. Von hier kann man eine Verbindung zu einer anderen Logo aufbauen, allerdings nur auf einen statischen "Anschluss" der Partner-Logo. Die Logo, auf welcher die Verbindung auf dem "Doppelkästchen" ist der Server und die Gegen-Logo der Client. In diesem Fall hat der Server keinen TSAP. Siehe auch Anhang. DateianhangTest.zip (150 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
18.02.2016 18:10 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 02.09.2024 Beiträge: 33660 Bewertung:
|
Nur, was im Handbuch steht.
DateianhangLOGO! 8 Soft Handbuch 0BA8 2014_06 Seiten 27+28.pdf (190 Downloads) |
Folgen Sie uns auf