Industry Online Support
Technical Forum
18.10.2007 15:00 | |
Beiträge: 189 Bewertung: (43) |
pfeil-links - glaube ich ... |
18.10.2007 15:22 | |
Beiträge: 189 Bewertung: (43) |
bei mir funktioniert das - ist Dein E/A-Feld groß genug, dass mehr als eine Ziffer angezeigt wird? |
18.10.2007 15:47 | |
Beiträge: 146 Bewertung: (0) |
Ja sicher ist es das...naja ich hoffe, dass es nur an der Simulation hängt. Dabei sind ja nicht mal die Pfeile für links und rechts aktiviert :-) |
18.10.2007 16:08 | |
Beiträge: 189 Bewertung: (43) |
ja, war das nicht die Sache mit OP73 als OP77B mit WCF2005 simulieren? |
18.10.2007 16:42 | |
Beiträge: 189 Bewertung: (43) |
ach so, Runtime MIT SIMULATOR! jetzt verstehe ich ... das benutze ich blos nie. |
Folgen Sie uns auf