Industry Online Support
Technical Forum
17.11.2012 09:54 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, habe STEP 5 V7.23 SP2 auf ein XP SP3-System installiert, aber wenn ich auf die exe-Datei klicke, passiert garnichts. Das einzige das funktioniert ist das Programm S5 EPROM und S5 Print. Habe schon viele Beiträge gelesen und viel gegoogelt. Das einzige was ich bisher gefunden habe ist, das mit den Windows Update. Aber beide Updates sind nicht installiert. VG Beinhard Update 1: Wenn ich es über das Dos-Fenster starten möchte, kommt beim Start der step5.exe: STEP 5 critical error: S5-SYSTEM Bad S5_SYSTEM path Wenn ich die step5_s.exe starte,: critical error: no himem.sys or not enough XMS-memory! Update 2: Meine bisher gefundenen und auch durchgeführten Lösungen - Deinstallieren von Windows Sicherheitsupdate - KB2707511 - KB2709162 oder - Sicherheitsupdate KB2724197 installieren - HIMEM.SYS muss unter c:Windows vorhanden sein. Nach Einfügen Neustart - Eigenschaften der STEP5.exe und STEP5_S.exe - unter Reiter Bildschirm kann unter Fenster und Vollbild ausgewählt werden - unter Reiter Speicher alles auf Automatisch stellen und bei XMS Haken bei Verwendet HMA - Reiter Kompatibliät auf Windows 95 Aktuell startet unter der STEP5_S.exe die Software ohne Fehler. Wenn ich die STEP5.exe aufrufe, kommen drei Fehlermeldungen(siehe Worddokument). Danach kann ich mit dem Programm arbeiten. Lösung: Nach Einfügen der HIMEM.sys sollte ein Neustart gemacht werden. Nach Neustart startet STEP 5 ohne Fehler. Habe mir von den exe-Dateien Verknüpfungen auf den Desktop gelegt, diese funktionieren auch nicht. Es funktioniert nur die Original exe Datei. Update 3: - Hab gerade direkt die STEP5.exe gestartet und es ist ohne Fehlermeldung gestartet. Das einzige was mir aufgefallen ist, das die Werte für XMS und EMS jedesmal neu einstellen muss. Lösung: Wenn ich die Wert(XMS) ändere, erstellt er eine Verknüpfung und die darf man nicht löschen. Update 4: Doku drucken wird wahrscheinlich direkt nicht funktionieren. Also speichere ich es in eine Datei. Mit S5 Print möchte ich diese drucken. Leider kommt immer die Meldung "Diese Datei ist kein STEP 5 Format"??????? Lösung: In den Projekteinstellungen muss bei der Druckerdatei S5FILE.INI eingestellt werden. Diese INI-Datei kann dann mit S5 Print gedruckt werden Update 5: Step 5 kann ich immer noch nicht über das Icon starten. Habe mit unserer IT vieles probiert(Firewall, Virenschutz aus). Auch haben wir versucht, eine Verküpfung der exe Datei zu erstellen. Auch diese war nicht startfähig. Der Siemens Support hat mir nicht viel weitergeholfen. Er schaute mit mir nur die Einstellungen der Verknüpfung an und sagte dann, es muss funktionieren. Tschüss. Wow Aktuell hat die IT mir eine Batch-Datei geschrieben und es funktioniert. Leider geht Step 5 nicht in den Vollbildmodus, wenn ich es über die Batch-Datei starte, obwohl es eingestellt ist. Ich weis nicht, was Siemens da wieder zusammenprogrammiert hat?????????????? Lösung: ??? DateianhangFehlermeldungen.pdf (208 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Beinhard84 am: 24.11.2012 07:59Zuletzt bearbeitet von: Beinhard84 am: 24.11.2012 07:54Zuletzt bearbeitet von: Beinhard84 am: 19.11.2012 07:25Zuletzt bearbeitet von: Beinhard84 am: 18.11.2012 14:12Zuletzt bearbeitet von: Beinhard84 am: 18.11.2012 09:25Zuletzt bearbeitet von: Beinhard84 am: 18.11.2012 09:15Zuletzt bearbeitet von: Beinhard84 am: 17.11.2012 20:28Zuletzt bearbeitet von: Beinhard84 am: 17.11.2012 20:02Zuletzt bearbeitet von: Beinhard84 am: 17.11.2012 20:01Zuletzt bearbeitet von: Beinhard84 am: 17.11.2012 10:37Zuletzt bearbeitet von: Beinhard84 am: 17.11.2012 09:55 |
|
17.11.2012 17:13 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Du solltest S5 mit dem auf dem Desktop angelegten Icon starten, dann werden die Speichereinstellungen gleich richtig berücksichtigt. |
Folgen Sie uns auf