29.09.2014 09:47 | |
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 18.04.2024 Beiträge: 1917 Bewertung:
|
Hallo, es ist möglich, dass Sie als Anwender nur eingeschränkte Benutzerrechte haben, wenn Sie den Dienst starten. Haben Sie die Fehlermeldung auch mit Adminrechten? Überprüfen Sie auch, ob die erforderlichen Schnittstellen in der PG/PC-Schnittstelle installiert sind. Anbei ein FAQ: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/11870489 Mit freundlichem Gruß |
Folgen Sie uns auf