11.02.2015 05:35 | |
Beigetreten: 09.02.2015 Letzter Bes: 04.06.2024 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
auf allen PC's bin ich der einziger Benutzer mit vollen Administratorrechten. |
29.06.2016 14:50 | |
Beigetreten: 02.03.2010 Letzter Bes: 30.05.2024 Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Gibt es hierzu mittlerweile eine Lösung? Habe das selbe Problem. |
26.09.2016 11:51 | |
Beigetreten: 19.04.2006 Letzter Bes: 10.12.2021 Beiträge: 521 Bewertung: (31) |
soweit ich weiss, ist Step7 nicht für MS10 zugelassen. Die Fehlermeldung ansich, kann ich leider nichts dazu sagen. ev. Step7 mal in einer VM mit XP oder MS7 installieren |
...wer seine träume verwirklichen will, muß auch daraus erwachen... |
|
Folgen Sie uns auf