Industry Online Support
Technical Forum
10.04.2008 15:32 | |
Beiträge: 121 Bewertung: (18) |
Hallo Karl-Heinz. Zu deinem Problem mit der Performance gibt es hier im Siemens-Support eine kleine Hilfestellung. Laut der, kann es sehr vielen Sachen hängen. z.B. Virenscanner, Netzwerkumgebung, etc. Ich hab mich mal etwas bemüht und für dich diese herausgesucht. Am besten schaust du dir das selbst mal an! Hier der Link. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24330202 Hoffe es hilft dir. Viele Grüße Patrick Hehl |
Zuletzt bearbeitet von: Dr.Stealth am: 10.04.2008 15:39 |
|
30.04.2008 09:22 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung: (131) |
Hallo, bei mir war Step7 V5.4 SP3.1 auf Win2000 SP4 immer zufriedenstellend. Seit nem neuen Rechner mit WinXP SP2 ist es so dass es manchmal beim Baustein öffnen ewig dauert bis etwas passiert. Teilweise wird da der Bildschirm weiss. Manchmal taucht auch der KOP/FUP/AWL-Editor nicht in der Taskleiste auf. Durch ALT+TAB kann man ihn dann "ansprechen" und dann taucht er auch wieder in der Taskleiste auf. Teilweise gibt es auch beim Speichern von Bausteinen Wartezeiten von über 300 Sekunden. Da friert auch manchmal der Bildschirm ein. Und die Symptome sind nicht nur bei mir so. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
Folgen Sie uns auf