11.10.2016 14:29 | |
Beigetreten: 09.07.2015 Letzter Bes: 12.07.2024 Beiträge: 3872 Bewertung:
|
Hallo, hast du mal Step 7 als "Administrator ausführen" gestartet? Spasseshalber hab ich mir mal das PDF zu Hotfix 11 angesehen - der letzte Absatz im PDF ist "interessant" - ich zitiere und lasse das man so stehen... "Zusätzlich zu den in der Liesmich-Datei zu STEP 7 V5.5 SP4 getroffenen Aussagen zum Betriebssystem MS Windows 7 wird darauf hingewiesen, dass für die Bearbeitung von Projekten die Windows 7-Standardeinstellungen für die Benutzergruppe "Benutzer" notwendig sind. Abweichungen von der Standardeinstellung können zu einer eingeschränkten Funktionalität von STEP 7 führen." Weitere Informationen zum Hotfix 11 entnehmen sie bitte der Liesmich-Datei Gruß, Towome |
|
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf