Industry Online Support
Technical Forum
01.07.2010 10:35 | |
Beiträge: 661 Bewertung:
|
Hi, Du kannst den Analogwert in einen Multplexer verweisen. Mit dem Binäreingang schaltest Du den Multplexer frei. Somit wird der Analogwert durchgeschaltet, wenn der Digitaleingang EIN ist. PS: Wenn Du möchtest, dass der Analogwert gespeichert bleibt, wenn der digit.Eingang AUS ist, kannst Du statt dem Multiplexer die Analoge Arithmetik nehmen. Dort kannst Du auswählen: "letzter Wert" soll bleiben. DateianhangAQ ein mit DI.zip (91 Downloads) |
01.07.2010 10:50 | |
Beiträge: 2 Bewertung:
|
Vielen vielen Dank Fux. Genau das was ich gesucht habe! Ist ja ein echt super Forum. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf