Industry Online Support
Technical Forum
22.09.2009 10:08 | |
Beiträge: 524 Bewertung: (23) |
Versuche das erstmal durchzuarbeiten in Ruhe und wenn du Fragen hast, dann fragste einfach :) |
22.09.2009 10:24 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
hallo pepp, Hab ich gemacht aber das bleibt irgendwie eine V5. Hab aber in dieser minute die V6 bekommen |
30.09.2009 11:10 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
Hallo zusammen, Bin auch wieder an der Arbeit. Hab jetzt eine neue Software, ein neues USB-Kabel und eine Verbindung die endlich funktioniert... Mein neues Problem: Die Mittelwertbildung funktioniert in der Simulation einwandfrei; aber ich kann die software nicht aufs LOGO exportieren, weil meine Analogverstärker den Ausgang nicht belegt haben. ich brauche ja den Wert nur für die Analoge Arithmetik und von dort gehts dann (nach Mittelwertbildung) auf den Schwellwertschalter. Auch muss anscheinend der Ausgang vom Meldetext belegt sein?? Wäre froh um Hilfe Im Anhang wieder mal meine neusten Entwicklung (oder Verwicklungen) Dateianhangsteuerung logistik 1 (vers5).zip (72 Downloads) |
30.09.2009 14:46 | |
Beiträge: 22 Bewertung: (0) |
danke das funktioniert. Nächstes Problem: Textdisplay zeigt zuweni Zeichen an. Habe im Meldetext-Editor einen blauen und einen grünen Teil. Anzeige im TD nur grüner Teil. Liegt das am Zeichensatz?
Dateianhangansicht meldetext-editor.pdf (70 Downloads) |
Folgen Sie uns auf