18.03.2024 20:04 | |
Beigetreten: 04.03.2024 Letzter Bes: 19.03.2024 Beiträge: 9 Bewertung:
|
Hallo. Ich habe hier noch eine Frage. In der angehängten Datei habe ich mein Programm für die Längsfahrt des Heuverteilers drinnen. Soweit passt das Programm, aber ich habe folgendes Problem: Angenommen der Heuverteiler fährt nach vorne. Bei erreichen "Längsfahrt Endschalter" soll angehalten werden und für 2 Sekunden in die Entgegengesetzte Richtung gefahren werden. Diese Funktion soll funktionieren egal ob der Verteiler gerade Vorwärts oder Rückwärts fährt. Das ist wichtig um nicht direkt auf dem Endschalter stehen zu bleiben. Es gibt nur einen Endschalter für die Längsfahrt. Wenn man nach vorne fährt muss gegebenenfalls die Rückwärtsfahrt beendet werden und eben nach vorne gefahren werden. Das gleiche gilt umgekehrt. Das habe ich auch geschafft. Mir bereitet der Endschalter noch Probleme. Bitte um Hilfe. ------------------------------------------------------------------------------------------ Dateianhanglaengsfahrt.zip (45 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 03/20/2024 05:50:29Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf