Industry Online Support
Technical Forum
19.12.2011 14:43 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Hallo, ich möchte einen Lüfter in verschiedenen Stufen, in Abhängigkeitvon 2Temperaturen, ansteuern. Funktioniert soweit. Das Problem: Wenn beide Temperaturen gleich sind, schaltet sich der Lüfter ab, da beide Komperatoren "lo" ausgeben. Das wäre mit der heutigen Technik (0BA6/7) zu lösen, nur ich verwende die 0BA5 - leider noch ohne Arithmetik. Gibt es hier einen entsprechenden Ansatz? DateianhangLüfter.zip (98 Downloads) |
19.12.2011 15:04 | |
Beiträge: 495 Bewertung: (58) |
Was soll denn genau passieren, wenn beide Temperaturen gleich sind? |
19.12.2011 15:27 | |
Beiträge: 2 Bewertung: (0) |
Der Lüfter soll eigentlich weiterlaufen, entweder mit der Drehzahl die AI1 vorgibt oder die von AI2. |
Folgen Sie uns auf