16.01.2019 10:26 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Hallo Leute. Die Ansteuerung der Fu's soll in 0-10V Signalen realisiert werden. Der Brenner soll geg. auch über das Thermostat im Brennraum ein
bzw. ausgeschaltet werden. Komponenten - Thermostat 1 (Halle) Messbereich: 0-50°
------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 16.01.2019 10:46:40Neue Überschrift nach Splitten |
|
16.01.2019 11:43 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 33745 Bewertung: (4189)
|
Hier mal ein einfaches Beispiel für eine PI-Regelung.
DateianhangPI.zip (114 Downloads) |
16.01.2019 12:01 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Richtig Die Ansteuerung der LEDs dann direkt vom jeweiligen FU. Damit fallen die beiden Ausgänge an der Logo weg. |
16.01.2019 12:02 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 11.09.2024 Beiträge: 33745 Bewertung: (4189)
|
Interessiert dich mein obiges Beispiel nicht, weil es noch nicht heruntergeladen wurde? |
16.01.2019 12:05 | |
Beiträge: 9 Bewertung: (0) |
Bin gerade dabei mir die Bausteine anzuschauen. Danke schonmal dafür! |
Folgen Sie uns auf