02.06.2023 12:13 | |
Beigetreten: 23.05.2023 Letzter Bes: 06.06.2023 Beiträge: 6 Bewertung:
|
Moin, auf dem Karton steht folgendes: 6ED1 052-1FB08-0BA1 Gruß |
03.06.2023 17:54 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 15.07.2024 Beiträge: 322 Bewertung:
|
Hallo, Headcrash Wie schon ausgeführt, mit Kalender geht nicht. Aber wenn man auf der Autobahn nicht weiterkommt, hilft oft die Landstrasse. ...... Wenn du also dein Schichtwechsel Wochenbezogen ist, könnte meine Lösung helfen. Jeden Sonntag wechselt die Wochenschaltuhr B001 in eine von drei Schichtprogramme, In jedem Schichtprogramm stehen zwei Wochenschltuhren für die Einschaltung der Pumpe zur Verfügung. Du kannst beide nutzen, oder auch nur eine. Mit einem Taster kann man die Schichtprogramme der aktuellen Woche zuordnen. Mit einem zweiten Taster kannnst du auch Sonderereignisse aufrufen (fest zugeordnet) Das Progrmm ist ausfühlich kommmentiert, also dann .......Testen, Simulieren und Verstehen. Gruß, Quirin DateianhangSchichtwechsel.zip (116 Downloads) |
Folgen Sie uns auf