12.04.2015 08:18 | |
Beiträge: 62 Bewertung: (3) |
Einfaches Programm, Master+Slave +TDE und Kommunikationsmodul als Switch. IP 198.162.0.2, 198.162.0.3, 198.162.0.4, Gateway haben alle Mitglieder 198.162.0.0 Ohne TDE läuft einwandfrei. Mit "klemmt". Auf dem Video kann man sehen wie die Leuchtmittel blinken und hören wie die Relais zu klicken Video unter, https://www.youtube.com/watch?v=l9EqajsW0Uk sehen bitte mit dem Ton. Ich habe mit anderen TDE und Logo!8(als Slave) geprüft, gleiche Situation. Andere Patchkabel habe ich auch verwendet, auch mit und ohne Kommunikationsmodul. Ob ich Netzkabel vom TDE, oder Patchkabel abschließe oder falsche IP im TDE einstelle, läuft weiter das System einwandfrei. Während Störung flimmert die Ausgang von NI1 (Am Logo8_1 Diagramm(Master)). NI1 liest die Eingang I1 von Logo8_2 (Slave) ab. Im Anhang sind Netz-Projekt- LNP 2 Screenshots 2 PDF-Dateien DateianhangLogo8_M+S+TDE_networktrouble.zip (84 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Oll Bell am: 12.04.2015 08:22:31Zuletzt bearbeitet von: Oll Bell am: 12.04.2015 08:29:02Zuletzt bearbeitet von: Oll Bell am: 12.04.2015 08:31:27Zuletzt bearbeitet von: Oll Bell am: 12.04.2015 09:08:54 |
|
12.04.2015 09:31 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066) |
Hier mal meine Version.
DateianhangOll_Bell_Project.zip (99 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
12.04.2015 09:43 | |
Beiträge: 62 Bewertung: (3) |
ich habe fast gleiche gemacht, aber Variable verwendet. Ohne Erfolg. Sieh im Anhang Ich prüfe Ihre Version morgen noch DateianhangL8_Variable.zip (606 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Oll Bell am: 12.04.2015 09:50:39 |
|
12.04.2015 10:12 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 27.04.2024 Beiträge: 32894 Bewertung: (4066) |
Im Anhang mal das Ganze als Master/Slave-Projekt.
DateianhangOll_Bell_Project_Master_Slave.zip (117 Downloads) |
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf