13.01.2020 15:41 | |
Beiträge: 4 Bewertung: (0) |
Hallo, ich bin gerade dabei mein Abschlussprojekt vorzubereiten. Folgendes möchte ich machen: Ich habe einen Motor den ich mit der LOGO! im Sterndreieck anlaufen lassen möchte. Im LOGO! TDE sollen dann die Ströme der einzelnen Phasen angezeigt werden. Leider bin ich nicht so Fit was das Thema LOGO! und erweiterungskarten angeht. Infos zu meinen Bauteilen: Motor: 1LE1001-1BA63-4FA4 LOGO! MODUL: 6ED1052-1MD08-0BA0 Schütze: 3RT2016-2BB41-1AA0 Netzteil: 6EP3331-7SB00-0AX0 TDE: 6ED1055-4MH08-0BA0 FRAGE1: Ich habe herausgefunden, dass die LOGO! 8.2, 4 von den 8 Eingängen als Analogeingänge benutzen lässt. Also bräuchte ich doch in meinem Fall kein Erweiterungsmodul oder sehe ich das Falsch? Frage 2: Aus dem Datenblatt des Motors kann ich den Anlaufstrom für Y 400V nicht entnehmen da für Y 690V angegeben ist. wie kann ich das umrechnen damit ich den Richtigen Motorschutzschalter aussuchen kann? Frage 3: Welchen Stromwandler muss ich benutzen und wie wird er an die LOGO! angeschlossen um die Ströme auslesen zu lassen? Vielen dank schonmal im vorraus. :) DateianhangMotor Datenblatt.pdf (86 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: emre10193 am: 01/13/2020 15:41:49 |
|
Folgen Sie uns auf