15.02.2014 22:40 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Bild Nr.2 |
15.02.2014 22:41 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Bild Nr.3 |
15.02.2014 22:42 | |
Beiträge: 25 Bewertung: (0) |
Sorry, leider krieg ich es nicht hin, mehr als 1 Bild in einen Beitrag zu packen Hier das letzte Bild, so sieht der Baustein aus: |
16.02.2014 07:57 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Ich habe zwar kein TIA V12, sondern nur S7 Classic V5.5, aber das Prinzip müsste für Dich erkennbar sein. Da aus Deinen Bildern nicht die komplette Funktion zu erkennen ist, habe ich mich nur auf das Wichtigste konzentriert. DateianhangSammelmappe1.pdf (379 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: 190B am: 16.02.2014 09:47 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
16.02.2014 10:39 | |
Beigetreten: 08.02.2012 Letzter Bes: 22.12.2014 Beiträge: 2347 Bewertung: (385) |
Mach es ruhig so, wie ich es Dir vorgeschlagen habe. Ist schön übersichtlich und einfach. |
16.02.2014 10:51 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Nicht wirklich, da fehlt noch so einiges. Ein Beispiel ohne XOR mit 2 SR - Merkern findest du hier im Forum oder auch auf meiner HP. www.ibn-service.com |
Folgen Sie uns auf