16.09.2016 17:16 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Hallo!
Ich habe eine TD Funktionstaste als Trigger an einen Stromstoßschalter programmiert, und einen Ausgang hinten dran. In der Simulation funktioniert es, und mit der Onlinüberwachung kann ich auch sehen, dass die Funktionstaste funktioniert, aber der Stromstoßschalter wechselt nicht den Zustand. R und S des Stromstoßschalters sind nicht belegt. Die Hardware ist eine 0ba7, 230RCE Hat jemand eine Idee? Schönes Wochenende! Dateianhangstromstoss.zip (58 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: rogerroger am: 16.09.2016 17:45:51 |
|
16.09.2016 17:18 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 33099 Bewertung: (4085)
|
Lade doch mal dein Programm hoch. |
16.09.2016 17:47 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Ich dachte, dass ist schneller erklärt als hoch- und runtergeladen... ;-) Hängt oben an. |
16.09.2016 18:05 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 23.05.2024 Beiträge: 33099 Bewertung: (4085)
|
Das Problem ist für den Hilfesteller ist immer: Das Einzige, welches mir aufgefallen ist: In der Simulation hast du die F-Taste als Schalter parametriert. Dies klappt zwar in der Simulation, in der realen Logo aber nicht. Da bleibt die F-Taste eine Taste. Um mal auszuschliessen, dass die F-Taste prellt, habe ich dir mal für eine Versuchsdatei einen Zähler integriert. Dateianhangstromstoss_V2.zip (74 Downloads) |
16.09.2016 18:37 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Vielen Dank schon mal. Der Zähler zählt schön Tastendruck für Tastendruck, aber der Ausgang bleibt aus... |
16.09.2016 19:11 | |
Beigetreten: 07.05.2011 Letzter Bes: 08.01.2024 Beiträge: 4699 Bewertung: (388)
|
Wechselt denn die Hintergrundbeleuchtung zwischen Ein und Aus? |
16.09.2016 19:16 | |
Beiträge: 14 Bewertung: (0) |
Die Hintergrundbeleuchtung des TD funktioniert (hängt ja an der Taste) - der Hintergrund der Logo selbst bleibt dunkel . |
Folgen Sie uns auf