21.04.2022 09:58 | |
Beigetreten: 02.07.2021 Letzter Bes: 20.06.2022 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Hallo Scorp Ich suche seit Wochen um Hilfe - bin seid Rentenbeginn auf der Suche meinen Stromzähler (AC Load) der die Victron Venus GX Notieren tut über Modbus mit der Logo8 abzufragen! dbus-service-name com.victronenergy.acload description L1 Energy Address 3916 (3917) Type uint32 Scalefactor 100 Range 0 to 42949672.95 dbus-obj-path /Ac/L1/Energy/Forward writable no dbus-unit kwh Einh.-ID 32 Vielleicht können Sie mir ja auf die Sprünge helfen, mit uint16 klappt alles. Viele Grüße Karl-Josef ------------------------------------------------------------------------------------------ Dateianhangtest15.zip (256 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 04/21/2022 11:02:25Neues Thema nach Splitten. |
|
21.04.2022 10:44 | |
Beigetreten: 02.07.2021 Letzter Bes: 20.06.2022 Beiträge: 3 Bewertung: (0) |
Danke für die schnelle Antwort Ich kapiers trotzdem nicht un bitte um ein Beispiel. |
Folgen Sie uns auf