15.09.2017 09:44 | |
Beigetreten: 14.11.2008 Letzter Bes: 09.07.2024 Beiträge: 366 Bewertung: (30) |
Hallo, gruß rlw DateianhangS7 Vergleichsliste fuer Programmiersprachen.pdf (533 Downloads) |
15.09.2017 12:02 | |
Beigetreten: 14.09.2011 Letzter Bes: 16.07.2024 Beiträge: 153 Bewertung: (0) |
Dankeschön das sollte eigentlich funktionieren. Viele Grüße rkoe |
16.09.2017 11:04 | |
Beiträge: 861 Bewertung: (108)
|
Hallo, dazu ein Auszug aus dem Programmierlleitfaden für S7-1500 im Anhang. Mit AT überlagerte Variablen gibt es nur bei nicht optimierten Bausteinen. Steht auch geschrieben. Die FILL Funktion unter Lagacy funktionier nur bei nicht optimierten Bausteinen. Wie aus dem Bild des ersten Beitrags von rkoe27 hervorgeht, sollte es sich um einen optimierten Baustein handeln, da sonst in der Regel auch die Offset Werte in der Ansicht angezeigt werden. Den gesammten Programmierleitfaden, welcher durchaus zu empfehlen ist, gits hier Programmierleitfaden und Programmierstyleguide für S7-1200 und S7-1500 Grüße H0556 DateianhangSeite 62_Programming_guideline_DOC_v15_de.pdf (200 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: H0556 am: 16.09.2017 11:32:11 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
Folgen Sie uns auf