20.11.2009 16:58 | ||||
Beigetreten: 17.04.2009 Letzter Bes: 17.06.2024 Beiträge: 302 Bewertung: (57)
|
Hallo Gründler, Ich habe hierzu eine Beispielapplikation im SET erstellt und eine entsprechende Beschreibung angehängt. Zu Deinen weiteren Fragen: 1. Ist es möglich den MTTFd-Wert direkt anzugeben? -->Nein, dies ist so nicht möglich. Der MTTF Wert ist zur Berechnung der Ausfallwahrscheinlichkeit komplexer Teilsysteme nicht geeignet, da hier beispielsweise der Einfluss der Schaltspiele nicht mit eingeht. Hier ist in der Regel ein entsprechender PFH Wert angegeben. Für elektromechanische Bauteile lässt sich die Ausfallwahrscheinlichkeit über den B10 Wert ermitteln. 2. Laut BG soll der PFHd-Wert des Bussystems angegeben werden. Wie lautet dieser für Profisafe? -->Die benötigten Informationen findest Du unter folgendem Link: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/27832836
Ich hoffe dies hilft Dir! Gruß SET Team DateianhangApplikation_3Schütze.zip (252 Downloads) |
|||
Zuletzt bearbeitet von: SET-Team am: 20.11.2009 17:01Zuletzt bearbeitet von: SET-Team am: 20.11.2009 17:00SE Support |
||||
Folgen Sie uns auf