30.03.2023 17:52 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 23.07.2024 Beiträge: 323 Bewertung:
|
Hallo, maddel87 Ich wollte mich aus dem Thema heraushalten, habe aber das Raushalten nicht ausgehalten. Nach vielem Nachdenken bin ich zu der Überzeugung gelangt, dass dein Problem irgendwie wie anderst gelöst werden muss. Mein Ansatz: Die Flaschen in einem Fenster von 20 Sec. zählen und auf eine Stunde hochrechnen. Dann sechs Ergebnisse adiieren und daraus einen Mittelwert bilden.Das bedeutet, dass eine kurze Abtastzeit schon ein (vorläufiges) Ergebnis gibt. Dieses wird dann aber nach sechs Abtastzyklen (6x20sec.=2min) vervollständigt und präzisiert. Zur Übersicht am laufen im TD zwei Balkendiagramme eines 0-20s, eines 0-2min in 6 Stufen. So kann die Prognose gezielt betrachtet werden. Beide Prognosen 20s und 2min, werden separat angezeigt. Vielleicht gefällt dir mein Vorschlag, man wird sehen. Gruß, Quirin DateianhangPrognose.zip (77 Downloads) |
Folgen Sie uns auf