30.08.2016 15:46 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 28.04.2024 Beiträge: 32895 Bewertung: (4067)
|
So, habe auch einmal Tests durchgeführt. 1.) In der Simulation mit exakt 60s. 2.) In der realen Logo mit exakt 60s. 3.) In der realen Logo mit 60s und einer 1/100stel, also 60:01s. DateianhangTest_Betriebsstundenzähler.zip (36 Downloads) |
30.08.2016 16:27 | |
Beiträge: 2930 Bewertung: (432)
|
Und noch zur Vollständigkeit: Bei LOGO! 6 muß das Signal mindestens 40 Sekunden anstehen damit der BSZ eine Minute zählt. Getestet mit LOGO! 6. |
30.08.2016 19:52 | |
Beigetreten: 05.01.2007 Letzter Bes: 07.04.2023 Beiträge: 1690 Bewertung: (580)
|
Hallo, ältere Analysen zum Verhalten von PC-Simulation und LOGO!-Modulen findet ihr in folgendem Beitrag: Dementsprechend ist Helmuts Aussage zur 0BA6 nur bedingt korrekt - nämlich für die konkreten Zeitbedingungen zur Messszeit..Ihr könnt ja mal die Testschaltung aus meinem Beitrat in obigem Link anwenden und die gemessenen Daten hier einbringen (Ich habe keine 0BA8) MfG Betel |
==> Meine TAG-Listen: "deut." |
|
Folgen Sie uns auf