10.07.2021 22:10 | |
Beiträge: 41 Bewertung: (1) |
Verzeihung, aber was ist das wieder für ein Schwachsinn? Ich greife über ein VPN auf die Logo zu. Mein lokales Netzwerk: 192.168.1.0/24, das Logo-Netzwerk 192.168.8.0/24. Ich kann auf die Logo ganz normal übers VPN zugreifen, auch LSC schafft es, die Logo über den VPN-Tunnel anzusprechen. Bei LWE klappt der Verbindungstest (!!!), aber sobald man die Webapps hochladen (oder wie Siemens es nennt "runterladen") möchtet, kommt dieser lächerliche Subnetfehler. Was soll das bitte? Wieso wird das nicht gefixt? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: rwbrt am: 07/10/2021 22:10:49Zuletzt bearbeitet von: rwbrt am: 07/10/2021 22:11:13Zuletzt bearbeitet von: rwbrt am: 07/10/2021 22:11:51Zuletzt bearbeitet von: Jen_Moderator am: 07/12/2021 10:29:32Neue Überschrift nach Splitten |
|
Folgen Sie uns auf