09.11.2012 16:58 | |
Beigetreten: 25.08.2005 Letzter Bes: 21.03.2024 Beiträge: 1161 Bewertung: (110) |
Hallo Hinze, Fragen zu Put / Get habe ich einige im Forum gefunden. Vielleicht ist die ein oder andere bereits veröffentlichte Frage auch für Dich hilfreich? Da wäre noch dieses Applikationsbeispiel: Ethernetkommunikation zwischen S7-1200 und S7-300/400 (CE-X18). Darin steht:
Die Applikation ist von 2010. Ob sich daran jetzt was geändert hat kann ich nicht sagen. Hoffe aber Dich damit auf den Weg bringen zu können. Viel Erfolg Sabine |
26.04.2013 09:07 | |
Beigetreten: 28.01.2009 Letzter Bes: 26.04.2024 Beiträge: 6838 Bewertung: (1359) |
Hallo Soweit ich weiß,"PUT" und "Get" für S7-1200 und S7300/400 (ich weiß nicht für S7-1500) verwendet werden.
S7-1200 (STEP7 Basic) kann nicht unterstützen AWL ,Kopieren Sie gleiche Parametern von AWL in KOP version. Gruß Hamid Hoßeini |
Folgen Sie uns auf